This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:关于 CBOOT 和 CVCC 的容量

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469609/lmr43610-q1-about-the-capacity-of-cboot-and-cvcc

器件型号:LMR43610-Q1

工具与软件:

您好!

数据表指出 CBOOT=100nF、CVCC=1uF、这是最小值吗?
如果不是、CBOOT 和 CVCC 的最低电容要求是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komura:

    Cboot = 100nF 和 CVCC = 1uF 已进行全面测试、能够在完整的工作电压和温度电平下正常工作。 为了确保系统稳定、建议在设计中使用这些值。

    谢谢!
    Andrew