This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:与 TPS659118 (适用于600MHz 66AK2G12ABYA60处理器)

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469241/tps65911-vs-tps659118-for-600mhz-66ak2g12abya60-processor

器件型号:TPS65911
Thread 中讨论的其他器件: 66AK2G12

工具与软件:

大家好、我们研究了  TPS65911的使用情况 8.  基于该线程之前的反馈。   TPS659118A 部件现在列为已停产且不会提供。

因此、您能否确认600MHz 器件(CVDD/CVDD1显示为仅支持0.9V)可以在1.0V CVDD 和 CVDD1下运行、从而可以让人接受?   
听起来我们可能可以选择在启动后降低这个值以节省一些功耗(通过对 PMIC 的 I2C 命令)、但对于 TPS6591 1A 器件始终从1V 开始、然后我们需要确保 66AK2G12ABYA60 600MHz  处理器的版本在一段较长的时间内都可以接受此电压。

谢谢- James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    请参阅此相关主题、了解   TPS6591的使用 1A  代替 TPS659118 (适用于66AK2G12的600MHz):
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/799599/66ak2g12-pmic-replacement/

    并注意到 Bill 先前的答复:

    "66AK2G12-600Mhz 将在 CVDD 设置为1.0V 的情况下启动和运行、但它将以比功耗模型中规定的更高的功率运行。 为了满足建模的功耗、应在器件启动后使用 I2C 接口将 CVDD 设置为0.9V。"

    如果您有任何其他疑问、请告诉我、我会将该 主题重定向至处理器团队 、以便他们进行其他确认/评论。

    此致、  
    Sarah