This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:关于电源模块

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483581/tpsm846c23-regarding-power-module

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846E25

工具与软件:

您好!

您能否根据以下要求建议电源模块的器件型号

1.输入电压最小5V 和12V ,输出电压(0.68v 和0.75V)支持50A 输出电流,  

2.PMBus 功能

电压裕量

4.堆叠选项

请提供支持上述所有要求的电源模块

谢谢!

Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    我们目前正在努力解决此问题、我们将回复您。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    TPSM846E25将是适合您的条件的选项。 它是我们最新的模块、RTM 是2026年第1季度。 它具有 PMBus 操作、堆叠等特性 请告诉我这是否适合您、我可以为您提供更多详细信息。

    谢谢!

    Calan