This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:适合的开关和要并联的 LDO

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A05, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483079/tlv757p-suitable-switching-and-ldo-to-be-connected-in-parallell

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件:TPS7A03TPS7A05TPS7A20

工具与软件:

尊敬的技术团队

i¡m 正在查找可并联并为电路板供电的直流/直流稳压器 (输入电压最大为4.2V、最小为3V 锂电池、输出为3V)。

此处的想法是利用 LDO 稳压器的极低 IQ、并将其用于在空闲/断电/低功耗模式下为电路板供电(高达50mA)

并且使用直流/直流稳压器为电路板供电、从而实现高于50mA 的更高功率模式、以利用其高效率。

电路板的最大功耗为600mA。

建议为此类应用使用哪些器件? (标题"TI 器件"仅用于填写"Part"字段、不会对我造成问题)

好的

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    对于低 Iq LDO 建议、可选择 TPS7A03在空载时可实现低至200nA 的 Iq、在您提到的50mA 负载下可实现低至80uA 的接地电流。 另一个选择是 TPS7A05、其在空载时具有1uA 的电流、但是在50mA 负载下、静态电流保持在大约5uA。  

    这里需要注意的一点是、TPS7A03和 TPS7A05的额定200mA 最大负载电流、因此如果负载增加得远超过 200mA、LDO 将触发电流限制。 因此、我有一个问题、LDO 是否需要能够处理600mA?  或者这里提到的200mA 低 Iq LDO 是否足够好、因为预计直流/直流转换器将在高负载下接管?

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯您好!

    是的、想法是、当负载超过处理器和附件逻辑数据表(最终是直接测量)中表征的值时、直流/直流转换器会接管。 通常、在 WIFI 模式和其他射频模式下运行时、系统必须切换到直流/直流操作。

    在第一种方法中、我必须为主控制器提供一个引脚、以便主控制器以"先合后断"的方式在 LDO 和直流/直流转换、因此可能直流/直流和 LDO 必须在短时间内并行运行。

    对于最大负载、数据表(ESP32)显示为 max (所有射频部分都打开) 500mA、但我们针对我们的使用情况围绕330mA 进行了测试

    那么、该操作的候选稳压器是什么? (LDO 以及直流/直流)该系统由锂离子电池(最大电压为4.2V)供电

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    为了实现超低 Iq LDO、我仍推荐使用 TPS7A03和 TPS7A05、特别是因为它们预计会并行运行很短的时间、所以电流限制 降低输出应该不会有问题。 并且330mA 的用例 低于典型电流限制触发规格。 此外、TPS7A03和 TPS7A05是我们最常见的推荐产品、适用于非电池电源应用(例如4.2V 的锂离子电池)。

    最大额定电流为300mA 的另一种选择是 TPS7A20、其空载 IQ 为6.5uA、但50mA 负载时的 IQ 为1mA。 需要快速注意的是、TPS7A20更适合高 PSRR 和低噪声应用、因此随着负载电流的增加、Iq 会增加。

    关于 DC/DC、我建议专门为 DC/DC 创建一个新的线程、以便相应的团队给出建议。 为确保合适的团队查看此问题、我建议在帖子的"零件号"部分链接直流/直流转换器。

    此致、

    Andres