This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:引脚12和引脚13的内部电阻

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483446/iso5451-the-internal-resistance-of-pin12-and-pin13

器件型号:ISO5451

工具与软件:

你(们)好。

我的客户使用 ISO5451、他们将引脚12和引脚13连接在一起以使用上拉电阻器连接到 VCC。

他们想知道引脚12和引脚13的内部上拉电阻到底是多少、以便相应地选择电阻。 提前感谢您的帮助。

BR、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoying、

    对于该开漏输出、I 测得每个引脚的内部上拉电阻约为47k 欧姆。 EVM 在外部使用10k 电阻器分别上拉每个引脚。

    此致、

    Sean