Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216, BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 Thread 中讨论的其他器件: BQ77216、 BQ77915
工具与软件:
我们正在设计具有冗余主动保护功能(根据 UL1973)的4节、8节或16节串联电池包的可配置 BMS。我们之前研究过 BQ76952和 BQ77216。 虽然 BQ77216设计为与 BQ76952配合使用、但 BQ77216仅具有电压和温度保护功能。 我们需要一种具有冗余电压、温度、OCC 和 OCD 保护的设计。
深入了解 TI 电池保护器、看起来可堆叠 BQ77915可以替代 BQ77216。 该芯片具有电压、温度保护功能以及 OCD 和 OCC。 这正是我们要寻找的冗余。 但是、BQ77915被设计为独立保护器、而不是与 BQ76952直接集成。
是否有任何与 BQ77216数据表中所述设计建议类似的设计建议、如下所示? 这是我们要使用的配置、但 BQ77915似乎专为低侧 FET 控制而设计、因此我们也需要栅极驱动器 IC。 我的担心是必须确保所有保护限制在 BQ 之间正确一致、因为我们更倾向于将 BQ76952用作主保护器、然后使用可堆叠 BQ77915作为冗余次级保护器。