This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV 在5V 输入电压下的工作可靠性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482404/tlv1117lv-tlv1117lv-working-reliability-under-5v-vin

器件型号:TLV1117LV

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户希望在5V 直流输入电压下使用 TLV1117LV、该电压小于建议的最大输入电压5.5V、因此应该没问题。 但客户担心输入电压会出现一些过冲或浪涌。

什么是脉冲 Vin、最大绝对值、 值?

2.如果客户接受增加额外的保护电路、您有何建议?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的提问。

    我现在就在处理这件事。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    此器件的绝对最大 Vin 为6V。 对于此器件、他们使用的5V 电压应该是完全可以接受的。  

    如果 Vin 在短时间内出现尖峰、我们建议查看以下该器件的线路瞬态特性:

    如果出现问题、器件应该能够正常工作。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    如果短暂出现大于6V 的小尖峰、器件是否有损坏风险? 是否建议在高于6V 的短时浪涌下在 Vin 中添加 TVS?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    您能解释一下什么是 TVS 吗? 抱歉、我不熟悉该术语。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    您可以添加一个大输入电容器或一个齐纳二极管。

    此致!

    Hannah