This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:反激式中的 Kccm 系数重要性

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484291/ucc28750-kccm-factor-significance-in-flyback

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我正在设计一个基于 UCC28750的离线60瓦,12V ,5A 反激式转换器,并想了解 Kccm 因子的重要性给出在下面的等式。

如果选择为0.5、则 在 CCM 模式下将提供30 - 60瓦的输出功率、 在 DCM 模式下将提供0 - 30瓦的功率。

这种理解是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    KCCM 因子是选择初级磁化电感、在这种电感下、设计会根据估算的效率进入临界导通状态。

     

    如果您选择0.5、并为60W 设计选择变压器放大电感、则您的设计将在50%负载功率下以临界传导运行。

    仅当设计的实际效率与理论效率相符时、才会出现这种情况。

     

    此致、