This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2:睡眠模式电流消耗高于预期

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482314/bq40z50-r2-bq40z50-r2-sleep-mode-current-consumption-higher-than-expected

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在测试 BQ40Z50-R2 使用 示例板 解决方案 2S1P 配置 以测量其功耗。 测量设置将万用表串联在这两者之间 B+和4P .

测量的流耗如下:

  • NORMAL 模式: 波动很大 320m ~Ω 450µA 有时会超出 500µA (可以忽略不计)。
  • 睡眠模式: 波动很大 ~μ A 250µA 有时会超出 300µA (可以忽略不计)。

0:正常模式 电流接近数据表规格、但是 睡眠模式 电流显示出显著偏差。

我们想问:

  1. 这种级别的睡眠模式电流消耗是否被视为正常?
  2. 哪些因素会导致自放电电流增加?

非常感谢您提出任何见解或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正常模式下的预期电流量是正常的、但与预期的50 - 75µA 相比、睡眠模式下的电流预期值似乎相当高  

    1.)您在睡眠模式下看到的电流消耗水平被视为不正常

    2.) 您能否共享您的寄存器设置并共享一个测试文件、以了解寄存器如何相互反应。 在中、只应在 SLEEP 模式期间定期打开电池电量监测计以记录特定的值。 但是、可能会有值/寄存器导致系统收到警报、从而使其退出睡眠模式。 我附加了一个会导致状态激活和退出的条件图像。   

    技术参考手册:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf?ts = 1741123064485&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50-R2



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    附件 是我的 gg  file.please 检查。
    产品是2S2P。

    另外、我想问一下:如果电路设计类似于 TI EVM 板、那么哪些外设元件可能会影响电流消耗?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../ID-7477.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    当 IC 处于睡眠模式时、您将执行哪种类型的测试/活动/测试设置? 系统是否处于闲置状态、或者您是否在睡眠模式下耗尽/充电/切换电池? 还可以在睡眠模式下的测试期间导出时间、电流、电压、容量的文件?

    谢谢!
    艾伦