This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:最大 Vcomp 电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480298/tps92692-q1-maximum-vcomp-voltage

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我能知道最大 Vcomp 电压吗?

软启动时、它被钳制在 Vsoft-start。 释放软启动后、VSS 将上升到2.4V 以上。 那么 Vcomp 电压是多少?

我们确认条件下的电压约为1.7V。 请告知我们。

此外、当软启动完成后软启动电压放电一次时? 我们看到 当 PWM 停止时、Vcomp 电压会放电。 但我们没有看到 VSS 下降。

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我会在星期一回复、因为我明天要休息。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即等待更新。

    yk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我需要您的原理图才能正确诊断此问题、但这里给出了一般性答案:

    VCOMP 应充电至1.7V、并在达到该电压后保持该状态。 但是、该器件将尝试在达到1.6V 阈值时开启。

    此致!
    Daniel