This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV3842:如果输出端有电压、而输入端没有电压、它会死吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LV3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481236/lv3842-will-it-die-if-there-is-voltage-at-the-output-but-not-the-input

器件型号:LV3842

工具与软件:

我正在做的设计是模块化子卡、它可以插到主板中、我选择了 LV3842、它可以将主板上的24伏电压转换为子卡上的微控制器的3.3伏电压。

我正在尝试确定对子卡上的微控制器进行编程应使用的过程。

如果我的编程 JIG 为电路板的3.3V 电源轨提供3.3伏电压、那么 LV3842将在其输出上看到电压、但在输入上不看到电压。 这有多糟糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、当输入为0V (某些情况下甚至悬空)时、允许稳压器的输出电压是不好的做法。  这种情况可能是由一个在输入被移除时充电的很大输出电容器、或某种提供电压的有源负载、或由"双反馈"配置引起。  转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。  在 Vout 上有电压且输入保持为零伏的情况下、将有一条从 Vout 到 Vin 的路径通过电感器和该二极管。  即使输入悬空、电流也将流动并尝试为输入电容器充电、可能由于电容器和电感器的谐振而将其充电至高电压。  这种现象过去在某些情况下已经出现过。  允许电流流经此二极管会导致寄生电阻开启、甚至损坏二极管。  由于它不是"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生二极管、因此不能承受超过几个10至100秒的电流。  与负载串联的阻断二极管是防止出现任何问题的理想方法。  TI 还拥有专为此类应用而设计的专用"二极管或"控制器。  另请参阅应用手册 SLYT689和 SLVAE57以了解详情。

    谢谢