This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100RPWR 优先电源多路复用器-未按预期工作

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480572/lm7310-lm73100rpwr-priority-power-mux---not-working-as-expected

器件型号:LM7310
Thread 中讨论的其他器件:LM70880-Q1

工具与软件:

我们将 LM73100配置为优先级多路复用器(请参阅原理图)、但在这里观察到的行为与预期不同。

我们尝试了以下测试场景:

1)开启 VIN2、VIN1关闭、输出为12.1V、如预期

2)开启 VIN1、VIN2关闭、输出为12.3V、如预期

3) 3)关闭 VIN1、VIN2关闭、输出为12.1V、符合预期

4) 4)开启 VIN1、VIN2关闭、输出为12.3V、如预期

5) 5)关闭 VIN1、VIN2关闭、输出端为 0V、但预计 VIN2 = 12.1V

看起来次级路径在步骤5期间进入了故障条件。 为什么会发生这种情况? 在步骤5之后、我们必须对电源 VIN1和 VIN2进行下电上电、以使输出再次工作。

您能解释一下吗? 谢谢你。

Martin / Kontron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我看到您使用了5个测试条件(如上所述)。 您是否按顺序执行了此操作? 测试条件#3和#5是相同的、但 Vout 值不同。 您是否具有任何可能有助于了解导致 FLT 触发器件的这种行为的原因的波形。 此外、这不应是 FLT 跳闸、更可能是启动失败。 进行测试时的负载是多少以及条件3和条件5之间的任何差异。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush Gupta:

    非常感谢您的答复。 最后、我能够解决这种故障的原因。 理想二极管周围存在噪声、导致此故障。 我在引脚5和8附近添加了100nF 去耦电容器。 但在启动期间仍然存在导致的故障。 一旦光电二极管中的左侧理想二极管开始产生引线电流、它就会增加从附近直流/直流转换器流经附近线圈的电流。 从完全靠近理想二极管使能引脚的自举电容器、一些额外的噪声耦合到理想二极管电路、使其停止工作并自行关闭、直到下电上电。 真的很疯狂地发现这个惊人的,因为所有的部分都很小。 最后、我能够使用 U14的引脚5和4旁边的电阻器移动自举电容器。 线圈下方的其余开关节点多边形经过修整、使理想二极管的使能引脚的耦合噪声不会随着此修改而变化。 我还在靠近 DC/DC 的位置添加了缓冲器、以避免开关点处出现振铃。

    总之、我还有一个问题。 因为我们具有支持从55V 到12V 的直流/直流转换器。 我的同事选择自举电容器47nF/100V/0805。

    根据我从 LM70880-Q1的 EVM 中学到的知识、此处的电容为47nF/0402/X7R/25V。 是这样吗? 我了解到自举电容器充电至 VDD (即 LM70880-Q1内的内部 LDO、以8V 电压运行)、以防底部开关导通。 在某处、我发现自举电容器的额定值应该为2 x VDD = 2 x 8V =最小值16V。 是这样吗? 我们是否可以像我一样重新设计这个自举电容器47nF/0805/100V 至47nF/0402/50V/X7R。 感谢您的回答。 另外还提供了有关自举电路设计的一些值得欢迎的应用手册。