This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:为什么 TI 不建议对栅极驱动器的输入信号进行整形?

Guru**** 2516180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480275/ucc5310-why-ti-don-t-recommend-shaping-input-signals-to-the-gate-driver

器件型号:UCC5310

工具与软件:

我本来希望在 UCC5310栅极驱动器的输入引脚上添加一个 RC 滤波器来具有延迟、但之后我在数据表中看到过这一点?

我能知道原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ***、

    一个100pF-1nF 电容器和一个10nF 的小型限流电阻器是过滤噪声的好方法。  

    此数据表注释仅指出使用 RC 滤波器来延长传播延迟不会非常精确。 如果注入了噪声、它将调整电容器电压并导致不一致的传播延迟。

    此致、

    Sean