This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505中的欠压保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479546/bq25505-under-voltage-protection-in-bq25505

器件型号:BQ25505
Thread 中讨论的其他器件: BQ25504

工具与软件:

您好!  

大多数超级电容器和锂离子电池 需要2.5V 欠压保护。

为什么 BQ25505中的此保护电平设置为1.95V (1.91V < VBAT_UV < 2V)?

当存储器 放电到低于安全电压时、是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们12年前发布该器件时的规格。 请记住、这是充电电流较低的器件。 查看 BQ25504的可编程 VBAT_UV。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 在这种情况下、您可以 推荐一个简单的外部电路来断开低于2.5V 的二次电池吗? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以是保护器、也可以像比较器一样简单、用于关闭 FET。

    此致、

    Mike Emanuel