This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:1.8V、1A 开关稳压器- AM6254建议

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480297/tpsm82821-1-8v-1a-switch-regulator--am6254-suggestion

器件型号:TPSM82821

工具与软件:

你(们)好、

我在寻找功耗更低、尺寸更小的1.8V、1A 开关稳压器。我从 TI 选择了以下器件。

第1部分:TPSM828212SILR

第2部分:TPS62821DLCR

终端处理器: AM6254ATCGGAALW、 负载:1.8V、0.7A

请推荐哪一个最适合我的应用。

此致、

Ajay S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您提到的两个器件非常相似、主要区别在于第1部分(TPSM828212SILR)是一个模块、该模块在封装中包括电感器、它也是一个固定 VOUT 器件、而第2部分(TPS62821DLCR)需要单独的电感器和 FB 分压器来设置 VOUT 值。 这意味着第1部分需要的电路板空间更小(额外的元件更少)。 借助第2部分、您可利用 DCR 极低的外部电感器获得更高的效率(第1部分:91% vs.第2部分:VIN=3.3V、VOUT = 1.8V 且 IOUT=0.7A 时、则95%)。 更重要的是您的设计、这取决于您。

    TPS6282518DMQ 器件与第2部分相当、但尺寸更小(1.5mm x 1.5mm 对2mm x 1.5mm)且 VOUT 固定为1.8V。 仍然需要所需的外部电感器(效率可以达到95%)、但除了较小的器件之外、FB 分压器还将节省布板空间。 因此、这可能是适合您的应用的折衷方案。 它是一个2A 器件这一事实也没有缺点。 实际上、AM625产品网页上发布的应用手册"AM62x 的分立式电源解决方案"也建议使用 TPS6282518DMQ

    此致、

    Andreas。