This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:解决方案状态输出类似于 MCP73837?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479759/bq25170-solution-status-outputs-similar-to-the-mcp73837

器件型号:BQ25170

工具与软件:

您好!

TI 是否有类似于 MCP73837的解决方案?

客户充电器规格:  

1节锂离子电池:4.2V。 充电电流:15mA

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    MCP73837具有我们没有的测试模式

    STAT2将充当充电完成将为低电平、170没有此选项。

    BQ25170与 PG 类似、

    STAT (170)和 STAT1几乎相同。  故障将闪烁