This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:最小导通电阻和 fsw 规格

Guru**** 2516390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478054/tlv62569a-spec-for-ton-min-and-fsw

器件型号:TLV62569A

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮忙检查 Ton-Min 和 FSW 的范围吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我们没有 Ton-min 的数据

    如数据表的图17和18所示、fSW 取决于输入电压、输出电压和负载电流。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我的客户有一个应用、他们需要5V 至0.6V 的电感器0.47uH。

    这会给我们的器件带来风险吗?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     TLV62569A 专门设计用于1.0uH 电感器。 已针对1.0uH 电感器优化了稳定性和性能。 0.47uH 电感器可能仍然可以工作、但它出现了几个问题:

    • 电感纹波将增加2倍至4倍。 这意味着纹波大幅增加、进而意味着电感器不会以最佳效率和负载阶跃性能进行开关。
    • 由于 TLV62569A 工作在峰值电流控制模式下、电感器纹波将会如此高、从而无法再实现满载性能。
    • 电感值和 Cout 值对保持稳定性起着重要作用。 因此可能会导致器件出现问题、这意味着 Vout 开始振铃或振荡。

    TPS62A02A 是一款更新的器件、能够支持0.47uH 电感器运行。 如果除了其他更具体的要求、我也推荐我们的一些高性能器件、如 TPS628302TPS62822

    此致、

    Andreas。