Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5145
Thread 中讨论的其他器件: LM5145
工具与软件:
您好、支持团队:
我目前正在使用 LM5145-Q1设计一款降压转换器、能够从7V 至40V 的输入电压范围生成5V/12A 电压。
LM5145-Q1的使能引脚连接到电阻分压器网络、该网络通过由 MCU 的信号控制的 p 沟道 MOSFET 由相同的输入电压供电。 此设置旨在同时处理使能和 UVLO 功能。
当 LM5145-Q1导通时、降压转换器按预期运行。 但是、当我禁用转换器(通过从电阻器网络断开输入电压)时、电源关闭、但输出降至约1.2V 至1.3V。 连接到转换器的5V 负载已关闭、但我不确定为什么功率 IC 在禁用后仍会产生此残余电压。
对于 ILIM 感应、我使用低侧 MOSFET 的 Rdson。 我之前提到过这样一个建议、即 ILIM 电流源可以通过输出电容。 这可能是问题的原因吗? 如果是、如何解决?
在所有测试样本中始终观察到这种行为。
尽管存在这个问题、转换器在其他方面都表现良好:在无负载、轻负载、半负载和满负载条件下调节输出。 此外、启动、软启动、阶跃负载调节和线路调节均流畅、没有过热问题、效率令人满意。 PCB 布局在单面完成、具有四层、包括两个内部接地层。
如果您能提供任何指导或建议、我将不胜感激。
此致、
Malek Hattab