This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:剩余时间估算精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476673/bq28z620-remaining-time-estimate-accuracy

器件型号:BQ28Z620

工具与软件:

您好!

我们有一个 BQ28Z620 BMS、其编程使用来自学习周期的黄金映像。 它当前使用用于学习周期的实际电池。

我们的应用需要了解电池完全放电之前的精确剩余工作时间、尤其是最后10分钟。

我们的器件消耗是稳定的、因此我们确实设置了 AtRate ()并监视了 AtRateTimeToEmpty ()。

遗憾的是、报告的电池电量耗尽时间相差甚远。

  • 剩余的2=>1分钟花费了4分钟
  • 剩余的1=>0分钟花费了超过10分钟

以下是一些问题、我们希望您具备以下方面的专业知识:

  1. 技术上是否可以进行故障处理以精确测量电池电量耗尽附近的剩余时间、或者测量是否不准确、特别是在不同设备之间?
  2. 我们的0%电压当前位于6V 处的高非线性区域。 如果我们将0%电压增加到更高的值、这是否有助于提高剩余时间的精度?
    1. 如果我们要更改0%充电阈值、我们是否可以在不重新开始学习周期的情况下执行该操作?

感谢您的帮助、

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AtRateTimeToEmpty 取决于您为 AtRate 编程的值。 如果 AtRate 值不正确、则清空时间的预测也不正确。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    AtRate 值良好。 我们使用 BMS 报告的 AtRate 的平均电流值。

    您能回答原始帖子的3个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议将终止电压置于 OCV 曲线的拐点。 这可能会增加 tetoempty()。  

    如果这就是您所更改的全部内容、则无需重新开始学习周期。  

    此致、  

    Jonny。