This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:为什么 LM25180的输出端需要齐纳二极管?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478234/lm25180-q1-why-lm25180-need-zener-diode-at-output

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在以下参考设计中有一个关于 DOUT 的问题。

我没有看到其他反激式参考设计需要在输出端使用齐纳二极管、为什么 LM25180需要它? 这用于某些特殊用途吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    LM25180-Q1的最小开关频率为12kHz。 这意味着转换器将始终为输出提供最低功率。 因此、需要在输出端使用齐纳二极管、以便在没有负载时钳制和调节 Vout。 请参阅下面 DS 的说明。 您还可以在输出端使用虚拟负载来调节 Vout、而不是齐纳二极管。 根据待机损耗要求设计虚拟负载值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manuel!