This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299电流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478197/tps61299-tps61299-current-limit

器件型号:TPS61299

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助提供不同的 TPS61299电流限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    目前我们可以提供 :5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、 500mA、1.2A、1.9A 不同版本以及100mA、1.2A 和1.9A 经过实时处理。