This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:测量反馈环路增益

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476770/ucc25660-measuring-feedback-loop-gain

器件型号:UCC25660

工具与软件:

大家好、我将尝试测量我们电源上的反馈环路传递函数。 我使用的过程与 https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf 中所述的过程相同。 我使用示波器测量注入电阻器两侧的电压(50欧姆)、但在低频(低于1kHz)下没有看到任何显著增益。 两个信号的振幅大致相同、但存在相移。 超过1kHz 时、由于噪声的原因、测量变得非常困难。  我在此主题中看到的每个应用手册都显示了具有0dB 交叉的典型波特图。 不过、我们的电源输出电压似乎是稳定的。 有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jocelyn:

    您是否有 BODE 100网络分析仪? 使用此设备测量相位裕度要容易得多。

    请参阅以下应用手册:  

    直流/直流转换器稳定性测量

    环路增益测量中的噪声

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我们没有 Bode 100分析仪。 我最后使用 Audio Precision APx555和 Python 脚本进行数据采集、带通滤波器和信号分析。 现在、增益和相位测量更加有意义。

    此致、

    Jocelyn