This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:输出反馈

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478052/lmr36506-q1-output-back-feed

器件型号:LMR36506-Q1

工具与软件:

您好!

我使用 LMR36506-Q1作为 USB2.0 OTG 应用的 Vbus (5V)生成电压

VIN = 12V

VOUT=5V

;;;;Vout 连接到 USB 连接器 Vbus

当我们将 USB 插入主机计算机时、 我们注意到在未应用 VIN 的情况下 VIN = Vout。

问题: 这样的反向电源会损坏 LMR36506-Q1吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们通常不建议使用该应用。 如果需要防止反馈、请在 VIN 引脚的输入端添加一个二极管。 这将迫使电流通过反馈电阻分压器。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    您对此应用有何建议?

    是否有推荐的 parrt?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    没有特别建议、最好启动肖特基二极管、以更大限度地减小二极管正向电压损耗。 只要二极管反向电压的额定值为最大 VIN 且可以支持满载时的输入电流即可。

    谢谢!

    Richard