This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256604:HV 引脚设置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478216/ucc25660-ucc256604-hv-pin-set-up

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

我的客户使用的是 UCC256604。  如果仅存在高电压输入、无交流输入电压输入且 VCCP 不需要额外电源、应如何连接 HV 引脚?
请说明它是否可以通过电阻器直接连接到直流高电压输入?

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一些信息。

    在最终产品中、PFC 和 LLC 将集成在一个电路板中、HV 将连接到交流线路。

    现在 RD 使用 LLC 的电路板进行测试、并且没有交流线、只有直流母线。  

    在这种情况下、唯一的方法是将 HV 接地并为 VCCP 增加另一个电源、对吧?

    请帮助回答该问题。 非常感谢您的大力支持。 谢谢。

    BR、

    Zach   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    [报价 userid="620462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478216/ucc25660-ucc256604-hv-pin-set-up/5675038 #5675038"]

    在最终产品中、PFC 和 LLC 将集成在一个电路板中、HV 将连接到交流线路。

    现在 RD 使用 LLC 的电路板进行测试、并且没有交流线、只有直流母线。  

    在这种情况下、唯一的方法是将 HV 接地并为 VCCP 增加另一个电源、对吧?

    请帮助回答该问题。 非常感谢您的大力支持。 谢谢。

    [报价]

    您是对的。 为了进行调试、请在 VCCP 上使用15V 外部电源、而 HV 引脚可以开路或接地。

    此致

    Manikanta P