This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:UA7824

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476550/ua78-ua7824

器件型号:UA78

工具与软件:

您好...

UA7824.https://www.mouser.in/ProductDetail/Texas-Instruments/UA7824CKTTR?qs=mymQUwU5zNrBxvFtPGDa6w%3D%3D 的最大功率耗散是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何 LDO 的最大功耗(pd_max)取决于运行的环境温度(Ta)。 在这种情况下、最大功率耗散对应于结温(Tj)= 150°C。 请告诉我环境温度、我将为您计算 PD_max。

    假设 Ta = 25°C

    PD_max =(Tj - Ta)/W RθJA =(150 - 25)/25.3 = 4.94W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan

    您能给我讲一讲功率耗散和结温之间的关系吗?

    如果 Pd 为3W、那么结温将是多少。

    如何计算结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是的、当然可以。 请参阅本应用手册的第1.1节: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)

    它还将描述在何时使用哪些热参数。

    此致

    Ishaan