This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:LM5168

Guru**** 2503605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477036/lm5168-lm5168

器件型号:LM5168

工具与软件:

您好!  

我将此 IC 用于我的项目、

要求为:10V 输出电压和300 mA 电流。

1) 1)数据表中提到的输入电压范围为6V 到115V、而在仿真中、我没有获得高达19V 的输出。 为什么会这样?

2)偏置稳压器的输出电压和 VDD UVLO 的阈值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    考虑的19V 输出电压的最小输入电压值是多少?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nityanand:  


    19V 不是输出电压、我的意思是说我没有将输出电压从6V 提高到19V。 我将得到输出。

    谢谢

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    能否分享您将进一步调试的仿真设置[原理图]、运行条件和波形?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)参考原理图

    2) 19V 输入时的波形、其中 Vout1 = 0V、3ms 后

    3) 3) 20V 输入时的波形、其中 Vout = 12V (3ms 后)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    仿真文件中似乎有一些错误。 该问题是否会在负载电流上发生并将 VIN 短接至 EN/UVLO 引脚?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、该问题发生在负载电流范围内以及 VIN 和 EN 短路情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    该特定 Simplis 文件可能会有问题。  

    在您完成实际原理图后、我可以 自行审阅并提供给您评论。

    谢谢!

    Nitya