This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:TPS54538中 RT/SYNC 引脚电压限制与 RC 电路的阐释

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477674/tps54538-clarification-on-rt-sync-pin-voltage-limits-with-rc-circuit-in-tps54538

器件型号:TPS54538

工具与软件:

问题:
TPS54538数据表(SLUSF22,2024年11月)中、绝对最大额定值(第5.1节)规定 RT/SYNC 引脚必须保持在–0.3V 至6V 的范围内。 然而、第6.3.5节(开关频率选择/同步)和图6-3建议在需要 RT 和 SYNC 模式时使用 RC 电路连接 RT/SYNC 引脚。

关注:
RC 电路可能会感应超过-0.3V 至6V 的瞬变电压(例如在 SYNC 时钟转换期间)、

  1. RT/SYNC 引脚的内部结构是否包括钳位二极管或其他用于处理瞬态电压的保护机制

2. Bt.W, 它似乎不是所有的输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我的评论:

    每个引脚都有用于保护的 ESD 电路。 但我仍然建议您不要使用超出 abs.max 范围的瞬态电压。  

    我建议您可以选择2V 至3V 等时钟振幅、以避免高瞬态电压。

    谢谢!

    Colin