This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1的异常

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476378/bq40z50-r1-the-abnormal-of-the-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

e2e.ti.com/.../the-abnormal-of-the-BQ40Z50_2D00_R1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、在尝试打开 bqStudio 时显示0_0_0的其中一个器件上、您能否发送0x08命令、然后读回0x0D 并告诉我们读取了什么?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:

    下午好、感谢您的答复。

    85个非正常电池已经用 BQ40Z50-R4黄金数据编程,所以我已经没有异常电池,我不能在你答复时做。但是,我已经用 BQ40Z50-R1黄金数据编程了2个电池,它们属于85个非正常电池。2个电池将储存一个月,一个月后就会再次测试2个电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好理解、如果发现另一个异常包、请告知我们、以便我们可以做更深入的调查、从而了解情况。

    此致、

    Anthony