This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:电源管理论坛

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477096/lm317-power-management-forum

器件型号:LM317

工具与软件:

 电路1

 电路2

这两个电路中的哪一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    我会建议在此应用中使用电路2、因为它的元件数量较少、并且消除了电池和接地之间的串联电阻。

    对于电路2、我建议在 R121 (其中 R121和 R5连接)顶部和电池之间添加一个肖特基二极管、以防止在充电输入未连接时电池被反馈网络或 LM317L 加载。

    此外、对于电路2、电阻值对于 ML2032似乎不正确-根据 Maxell 的信息  它们建议使用3.0至3.3V 的充电电压、并且充电电流不超过2mA。 从 LM317数据表的第9.3.6节和选择1mA 电流限制和3.2V 充电电压中、我计算出 R5应为1.24kΩ、R120应为15.6kΩ、而 R121应为10kΩ。 如果添加了二极管、则可能需要调整分压器来考虑二极管压降。  

    在电路1中、充电电流必须流经 R154、从而使3V0_RTC 的电压增加到高达0.68V、此处显示的电阻值。 如果可以接受、我将仔细检查其他电阻值-我使用给定的7.88V 电阻值计算此配置的输出电压。 用2.74kΩ 电阻器替换 R142和 R146时、应将最大输出电压限制在约3.2V。  

    此致、

    Alex Davis