This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:能否将1.8V 上拉电阻连接到电源正常信号并直接连接到 FPGA?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473667/tps25983-can-i-connect-1-8v-pull-up-to-the-power-good-signal-and-directly-connect-to-fpga

器件型号:TPS25983

工具与软件:

IAM、使用具有 IO 电压1.8V 的 FPGA。 所以、请大家确认我是否能够将1.8V 上拉电阻连接到 PG 信号并直接连接到 FPGA。 因此我可以避免使用电平转换器。

数据表中提到3.3V 上拉电阻。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    是的、您可以这样做。

    [报价 userid="423640" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473667/tps25983-can-i-connect-1-8v-pull-up-to-the-power-good-signal-and-directly-connect-to-fpga ]数据表引用3.3V 上拉电阻。 请确认。[/报价]

    其中?

    此致、
    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    它显示在典型应用电路中。
    因此、我只想确认我是否可以使用1.8V 电压直接连接到 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    是的、可以使用1.8V 将其上拉。 这只是一个示例。 PG 引脚在内部是开漏 引脚。

    请单击已解析以关闭该主题帖。

    此致、
    Arush