This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51403:LMR51403YFDBVR 开关频率问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476269/lmr51403-lmr51403yfdbvr-switching-frequency-question

器件型号:LMR51403

工具与软件:

嗨、团队:

正如我们所知 、LMR51403YFDBVR 是1.1MHz 器件、

频率是否始终固定为1.1MHz? 或者客户可以更改电感器和 Co 以使 Fsw=800kHz?

他们认为1.1Mhz 太快了。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于 LMR51403X/Y、将 FSW 更改为使用另一个 OPN 的唯一方法是使用另一个 OPN。

    遗憾的是、我们无法将 fsw 更改为800kHz。

    1.1MHz 应该没有问题。 如果有问题、我建议他们测试 EVM。

    https://www.ti.com/tool/LMR51603EVM

    谢谢!

    Andrew