This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:将电池放电至电量耗尽、

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475426/bq40z50-discharge-battery-to-empty

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

你(们)好

1、 按照学习周期的建议,放电时放电从 C/10放电到 C/5规格,电流低于对应范围时不进行电阻更新。
我是否必须根据相应条件继续进行 CC 放电?

初始学习后、当 FCC 和电阻更新完成时、建议关闭 Guage_EN 进行 Golden File 提取。
我想问、我们是否可以将电池组与 Gauge_EN 放在一起、并在客户使用时通过反映 QMax 数据、LT 数据、IR 更新来跟踪容量。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1.  根据学习周期的建议、放电期间的放电会从 C/10放电到 C/5规格、如果电流低于相应的范围、则不会更新电阻。
    我是否必须根据条件继续进行 CC 放电?

    是的、请使用 C/5放电率的 CC 放电、直到达到 Term Voltage。  

    [报价 userid="463532" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475426/bq40z50-discharge-battery-to-empty ].在 初始学习后完成 FCC 和电阻更新后、建议关闭 Guage_EN 进行 Golden File 提取。
    我想问一下、我们是否可以在关闭 Gauge_EN 的情况下将电池组放在一起、并在客户使用时通过反映 QMax 数据、LT 数据、IR 更新来跟踪容量。

    GAUGE_EN 应在器件运行时始终启用、否则监测计的性能不准确。

    此致、

    Anthony