This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475431/lm51561-lm51561

器件型号:LM51561

工具与软件:

您好:2月17日。 WebBench 工具"导出"一直卡住。 过了一段时间、"等待或退出"。

然后 msg 是"这个网站停止工作。

请修复它。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    感谢您通过 e2e 联系并向我们指出这一点。 我将向 Webench 专家进行介绍。 如果还有其他需要我们帮助的地方、请告诉我。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    我们尝试重现您遇到的问题、但无法做到。

    但是、我们完全理解您可能遇到过此问题、我们认为以下因素可能是潜在原因:
    1.生产服务器路由可能已占线。
    2.您的浏览器版本有时可能会限制某些操作按钮。
    3.特定 Cookie 可能会限制此功能。

    如果您再次遇到此问题、我们建议您执行以下步骤:
    •将浏览器更新为最新版本、或尝试使用其他浏览器、最好是 Microsoft Edge 或 Internet Explorer。
    •清除浏览器的缓存、然后再次尝试执行该操作。

    如果问题仍然存在、请随时与我们联系。 我们会进行更加深入的调查。 此外、如果您想要导出某个特定设计、请按照随附文档中概述的步骤与我们共享该设计链接。 这将帮助我们确定该特定设计案例是否允许我们重现该问题。

    感谢您的合作。

    此致、
    Sateesh A G
    e2e.ti.com/.../1488.Steps-to-Share-the-WEBENCH-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .Hello Sateesh:

    Thnx 尝试探索 WebBench 设计工具挂起的原因(请注意现在时!)

    你可以重现它:我找到了原因。

    #1:选择任何一组 具有直接解决方案的设计参数:这些参数将很快出现并导出。

    #2选择一些参数-不知道-可能没有快速的解决方案,该工具需要很长时间-同时,浏览器会通知你等待或退出...但处理器进入挂起状态。

    例如、我选择了4.5V 至5.5V 输入、18V 0.25A 输出、isolated...it 将 满足上述条件。

    现在、选择0.5安培、就会得到相对较快的 "已导出"电流。 最好采用 LM51561设计。

    如果我将此设计更改为0.25、我将得到快速更新。

    将其导出...

    可能的解决方法是要求用户修改"因为解决方案需要很长的搜索时间"。

    R