This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:IIC 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474376/bq79758-q1-iic-question

器件型号:BQ79758-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要在 BQ79758-Q1中使用两个 I2C 通信。 那么、您可以帮助确认如何将 BQ79758-Q1的 GPIO2-11配置为 I2C 吗? R&D 馈送、他们已在其他器件中将通用 GPIO 配置为 I2C、并且 I2C 通信将延迟或暂停(异常)。  

因此、您能否分享一些设计指南、用于将常规 GPIO (BQ79758-Q1的 GPIO2-11)配置为 I2C 并确保 I2C 通信性能? 非常感谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    当 BQ79758-Q1配置为堆栈器件时、只有 GPIO1和 GPIO2可用作 BQ79758-Q1上的 I2C 引脚。 其他 GPIO 无论作为基底器件还是堆栈器件运行、都无法配置为 I2C。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我的客户需要在 BQ79758-Q1中使用两个 I2C、我们是否有解决方案来满足这一要求?  

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    如前所述、其他 GPIO 无法用于 I2C。 除了 BQ79758-Q1之外、没有任何解决方案可以实现。 您将需要 I2C 开关、如 TCA9548A-Q1。  

    此致、

    Anthony Pham