This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200D2

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470789/tps92200-tps92200d2

器件型号:TPS92200

工具与软件:

你(们)好
1.我在 PSpice for TI 中找不到此器件、是否可以添加/获取? (或使用其他类似型号)

2.在我的应用中,我得到~100uH 的计算电感值(Vin-24V, Vout- 10.5V,-50mA )。 可行吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roni:  

    很高兴在这里为您提供帮助!  

     建议使用0.2~0.4种类的公式、以便仅适用于1.5A 等大电流情况。  

    对于小电流、请参阅下面的以确保具有足够的纹波。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。