This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:XTPS629210QDRLRQ1 3.3V 磁通

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461257/tps629210-q1-xtps629210qdrlrq1-3-3v-flucuations

器件型号:TPS629210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS629210EVM

工具与软件:

我正在寻找一些有关 XTPS629210QDRLRQ1的电源波动方面的帮助。 我已使用与 TPS629210EVM 评估板相同的原理图、设计了尽可能靠近 IC 的2.2uH 电感器和22uF 电容器的电路板。  

负载为12mA、35mA 或250mA 处的尖峰。 在35mA 恒定消耗下、在1.5uS 频率下似乎存在功率波动、在这个频率下、功率波动会降至1.8V 并恢复到3.3V、如果负载降低至12mA、它似乎每30uS 波动相似的幅度。 我注意到我所使用的电感器的串联电阻比评估板高出10倍、但我不确定这是否为根本原因。 有人能给我一些关于发生什么事的帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    您能否向我们展示您提到的 SW、Vout 和 I-load 的波形。 它可以更好地帮助我调试。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振荡的幅度似乎大致与负载无关、但当负载增加时、振荡频率也随之增加。 通道1黄色为 Vout、通道2 AQUA 恰好位于10Ω 负载电阻器之后来测量3.3V 负载、紫色为10Ω 电阻器上的电压、而通道4蓝色为 SW 输出。
    2.5ma 3.3V 消耗、此振荡每120us 发生一次
    很好
    IC 的效率似乎也与数据表相差甚远、在较高负载下为70%、在较低端为50% 我想这是一个很好的迹象表明正在发生什么导致这种情况。
    如有任何其他需要、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、您能进一步帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    抱歉、我无法在上面的链接中下载您的文件。

    您可以通过电子邮件?发送

    colin-chen@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin、我在1月20日发送了一封电子邮件、但没有收到任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    由于人民币假期、很抱歉响应延迟。

    我看到您发送的电子邮件。 这是轻负载下 PFM 模式的正常开关行为。

    没有必要担心、

    谢谢!

    Colin