This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电子保险丝、可用于保护充电/放电电池

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462857/tps25947-e-fuse-that-can-be-used-to-protect-the-charge-discharge-battery

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS25948

工具与软件:

您好!

我的系统使用一个充电和放电的2节锂离子电池。 当时、我想知道是否可以使用电子保险丝而不是 FET 作为电池保护电路。

我认为使用 TPS25947很困难、我正在寻找其他产品。 您能否告诉我是否有可用于电池充电和放电系统的电子保险丝?

https://www.ablic.com/en/semicon/products/power-management-ic/lithium-ion-battery-protection-ic/intro/

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    您能否与客户确认他们是否需要电源开关或电池充电器 IC。 从申请中可以看出、他们好像需要电池充电器 IC、但此处使用的器件型号是电源开关的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的支持。

    除了电池充电器 IC 外、我们还将电子保险丝视为电池保护电路。 (可替代电池保护 IC)

    因此、我们正在寻找能够用作电源开关的产品。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    对延迟响应深表歉意。  

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462857/tps25947-e-fuse-that-can-be-used-to-protect-the-charge-discharge-battery 我觉得很难使用 TPS25947、而且我要找其它产品。

    您能告诉我此部件的确切问题吗? 我认为的一个问题是您需要双向器件? 在这种情况下、TPS25948应该是理想之选。 它具有一个称为 RCBCTRL 的引脚、可用于启用、禁用反向电流阻断。  

    我在尝试使用电子保险丝作为电池充电器电路时通常看到的另一个问题是缺少充电曲线。  

    此致、
    Arush