This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601DDBR 不#39;t 启动。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463160/ucc25660-ucc256601ddbr-doesn-t-start-up

器件型号:UCC25660

工具与软件:

Alex Drobyshev 近期发布的 LLC 转换器的类似原理图、不同之处在于我使用单独的交流电压源进行 HV 启动、但尽管如此、我的 UCC256601从未启动。 我可以看到、VCC 的引脚12上的电压为7.9到8VDC (EVM 显示为12VDC)、而 V5P 的引脚8上没有5VDC。 使用示波器、我只能看到1V 方形脉冲、脉冲长度为120ms、在用于 V5P 的 PIN8上的周期大约为1200ms。 当我尝试将隔离式变压器提供的交流电压降低到高压的引脚1时、这些脉冲的频率也会增加、但其幅度在1V 电平下保持不变。 VCC 电压不会改变、保持在大约8VDC 电平。 当电源关闭时、令人惊讶的是、这些脉冲会持续很长时间、约10-20分钟。 以极低的消耗率进行一些大容量放电? 我检查了连接到 V5P 的所有元件、启动期间任何东西都不会使其过载。 对于上/下、TSET 电阻器为1000K/200K。 LL 电阻器分别为600K/150K。 C10为4.7 μ F。 C13是1uF 陶瓷电容器。 OTP 编程电路未连接到 Alex 所示的 Vin、而是连接到 Vcc、如 EVM 原理图中所建议。 什么可能会导致 HV 启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与  Alex Drobyshev 一起工作? 将调查合并起来会更好。

    我们将查看一下并回复您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不与 Alex Drobyshev 合作。 我最近在论坛上找到了他的主题、并提出了相关问题。 我不介意整合它们。 在等待回复时、我进一步调查了我的 PCB 并尝试了几个选项。 我从 V5P 断开了 TSET 和 LL 的两个编程分压器、在引脚8上仍然找不到5VDC。 进行120VAC 整流并通过5K 电阻连接到 HV 后、VCC 电压稳定在8.0VDC、我可以在 PIN8上看到1V 脉冲、如前所述。 我还尝试使用8VDC 从单独的直流电源为 VCC 供电、然后使用15VDC 来检查 V5P 上是否会出现5VDC、但未成功。 仅1V 脉冲、其频率仅取决于 HV 引脚上的电压。 我的理解是、它在达到配置设置时间时卡住、由于某种原因(因为 V5P 上没有5VDC?)、不会再走远。 在我收到 Ning Tan 问题之前、我决定更换 UCC256601芯片、因为我怀疑这是 LDO?) 子系统 B 损坏。 请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    替换为新的 IC 后、您能看到 V5P 吗? 您能否分享您的原理图?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换新的 IC 后、V5P 的引脚8上的电压为5VDC、VCC 的引脚12上的电压为12VDC。 一切都很正常、与我在评估模块上看到的相同。 然而、当我在大约285-287伏的输入电压下施加主功率时、情况再次发生、此时情况恢复了之前的 IC:Vcc 引脚12上为8伏、V5P 引脚8上具有相同的1.2伏脉冲模式。 我假设新的 IC 再次失效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LLC-converter-UCC25660.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接了新 IC、而不是出现故障的 PCB。 120VAC 已连接、V5P 和 VCC 电压均再次正常。 欢迎就如何继续下去提出任何建议。 我的原理图随附在上面的 pdf 文件中。 所有编程电阻值均来自适用于 UCC25660的 TI"Excel 设计计算器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您能否将引导电容器从1uF 更改为100nF、并查看这是否有助于避免故障。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在我的第一次尝试中、启动电容器的容值为100nF、但当它未启动时、我将其增加到1uF。 我当然可以返回并重试。 我目前认为、在首次尝试打开 MOSFET 时可能会发生故障、MOSFET 通过变压器上的偏置线圈返回约1/10的 Vin 值并连接到 Vcc 和 OVP/OTP 引脚。 Vcc 的最大电压为30V 直流、而 Pin4仅为5.5V 直流。 这是一个真正的问题吗? 我是否需要一个齐纳二极管将该电压限制在假设为15伏的位置? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您需要使用齐纳二极管或稳压器将 VCCP 电压限制在18.5V 以下。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对齐纳 VCC 的评论。 在阅读您的消息之前、我在 PCB 中发现一个错误、其中下部 MOSFET 栅极电路的 R11 (而不是51k)错误为42.2欧姆(值与 R6相同)。 我更换了电阻并检查了两个 MOSFET -它们都很好。 我施加了120VAC - V5P 和 Vcc 电压均正常。 然后我施加了 Vin、并在发现 Vin 短路时将其从150Vdc 逐渐增加到低于300伏的某个地方。 我关闭了输入电压、发现这次 V5P 和 VCC 正常。 但两个 MOSFET 现在均已失效。 我无法赶上进度、看看引脚11或15上是否有任何脉冲。 他们可能同时开放? 如何在引脚11和15上测试脉冲? 要在不使用 Vin 或功率 MOSFET 的情况下仿真开关条件、我需要做什么? 如果我将15VDC 应用到 VCC、假设开关将启动、或者我是否需要 BLK 和 HV 等其他输入信号(还有什么?) 也要出席? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您可以应用15V 的 VCC、然后直接在引脚上应用1.2V 的 BLK。 然后、您应该会看到 IC 栅极信号处的脉冲。 在遵循此方法时、您无需施加高压或高压直流输入。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从外部电源施加15V 的 VCC 和1.2V 的 BLK 后、可以看到5VDC 的 V5P。 输出引脚15为10VDC、完全无脉冲、而引脚11具有15V 的罕见脉冲(超过1秒的周期)、长度约为100us、后跟长度小于10us 的几个短脉冲。 这是突发模式或其他东西的标志吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    这是当我施加 BLK 1.2和15V 的 VCCP 时在 LO 和 HO 信号上看到的情况。

    每隔1秒重启一次。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很显然、我对 HO 有一些问题。 我下周将继续调查。 一开始、120us 长脉冲的作用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即启动充电周期、大约为265us。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有。
    我开始再次阅读与芯片相关的所有线程、目的是想了解其他用户是如何成功运行这个芯片的、然后突然发现这个线程。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维克多,我很高兴(而不是)找到了同人,面临同样的问题,像我。 :)

    我可以在这边补充一点、关于引脚12上的8V。
    我使用了错误版本的芯片(具有 X 电容器放电功能的_01)、但由380DC 馈送了。
    施加380VDC 期间、我还观察到 Vcc 引脚上有8V 电压。
    8V 可能是平坦的线、或包含一些三角脉动、我无法找到导致电压形状变化的原因。

    同时、5V 电源是否可用。
    Manikanta 告诉我对芯片细节的理解有误、因此我获得了_02版本、该版本没有"X 电容器放电"、但从未将其与 HV 电流源一起使用、仅与外部实验室 PSU (HV 系列电阻器未填充)一起使用。
    我仍然面临着 V5P 的麻烦。
    可能出现5V 电压、保持稳定、但在 Vcc 电压 ON-OFF-ON 的情况下、它会崩溃而永远不会返回。