This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:仅使用 TI IC 在开发定制 BMS 时需要帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483376/bq76952-need-assistance-for-developing-customized-bms-using-ti-ics-only

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我想为 ANR26650M 11S1P 配置使用 BQ76952平衡器 IC 设计一个 BMS、标称电压为3.3V、电流为2.6Ah。 您能给我一些关于设计的见解吗? 整体 BMS 设计将需要哪些 IC 和组件。 如果可能、提供一些参考设计。 TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OMI:

    我们有一些参考设计、您可以参考 BQ76952、可在 产品页面上找到 、如下所示:


    这些具有设计指南和原理图的参考设计也可作为其他文件的参考。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我很期待这件事。