请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-CGT 工具与软件:
现在、我已经在为 MSP430架构和 C28x 架构构建 EABI 对象时看到了这个问题。
当在链接器命令文件中声明弱符号并使用链接时优化时、链接器有时会发出此警告:
warning #10202-D: no suitable entry-point found; setting to 0
映射文件和 xml 链接信息文件的入口点地址设置为0、但固件映像中确实包含来自 RTS 库的启动例程、并且正确的分支指令/向量位于正确的位置。
此外、如果使用 GROUP 指令、并且链接器命令文件中存在弱符号、则链接器会崩溃。