This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:Edge AI:-d 和 fp32输出与自定义模型不匹配

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480395/tda4vm-tda4vm-edge-ai--d-and-fp32-outputs-are-not-matching-for-the-custom-model

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 Champs:  

我正在 TI 平台上编译我的定制模型、看到从-d 得到的输出和模型的推理不匹配、我已共享了文件、请您查看这些模型  

设置:  

爱德华: docker 9.27.

Tensor bit : 32/16/8 e2e.ti.com/.../onnx-model.zip

我已经共享了使用的 python 脚本  
您能建议任何更好的方法来比较-d 与 fp32的中间输出吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash:

    感谢您提供 zip 文件。  我很快就会看一遍。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash:

    我没有时间为此投入。  我已将其分配给团队中的某个人。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash:

    您可以设置 DEBUG_LEVEL = 4并映射每个 dataId 的点。 您可以在 此处找到有关如何执行此操作的更多信息、以及我们拥有的所有其他调试选项。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Christina