This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[TIDL] SWIN 中的依赖问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462041/tda4al-q1-tidl-dependency-issue-in-swin

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

由于相关性问题、我的客户在 Slice 和 Reducemean 节点中发现以下警告和错误。

您能否告诉我、客户如何解决此依赖问题、或者如何提高准确性?

完成此编译后、他们发现输出14个工件文件、因为子图优化已执行14次、但 推理准确度似乎不好。

他们应该使用最后的14st 伪影文件还是可以检查其他伪影?

是否可以使用 tidl_onnx_model_optimizer (https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/scripts/osrt_model_tools/onnx_tools/tidl_onnx_model_optimizer/README.md)?)改进此方法

例如、它似乎 在编译器中自动转换了 reducemean。 在编译器中自动转换 和使用 tidl_onnx_model_optimizer 之间有何差异?

和、  

似乎应为视觉变压器设置 ORT_DISABLE_ALL。 您能否提供 ORT_DISABLE_ALL 的详细信息? ORT_DISABLE_ALL ON/OFF 是什么区别?

https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/tidl_fsg_vtfr.md ) 

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将于1月27日向开发团队提出这个问题。

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是否仍在审理中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个月内无 RESP。  关闭