请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 主题中讨论的其他器件:AM69A
工具与软件:
尊敬的 Champs:
我正在尝试在 EVM 板上运行自定义模型、并为 INT8产生错误 、但它在 fp16模式下工作、以下是详细信息以及相关文件
Edgeai AI:9.27.
设置: docker.
Tensor Bits : 8.
您能否对此进行查看、并 在 e2e.ti.com/.../log_5F00_model_5F00_artifacts.zip 上提出是否有任何更改的建议