工具与软件:
各位专家、您好!
我们有一个使用 AUDIO_EXT_REFCLK0的定制设计。
在最新的 Linux SDK 中、我可以在 k3-j721s2-main.dtsi 中看到 audio_refclk1、我猜该文件适用于 AUDIO_EXT_REFCLK1。 如果是正确的、有人可以向我提供如何在 Linux 中使用 AUDIO_EXT_REFCLK0的信息吗?
提前感谢、
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
我们有一个使用 AUDIO_EXT_REFCLK0的定制设计。
在最新的 Linux SDK 中、我可以在 k3-j721s2-main.dtsi 中看到 audio_refclk1、我猜该文件适用于 AUDIO_EXT_REFCLK1。 如果是正确的、有人可以向我提供如何在 Linux 中使用 AUDIO_EXT_REFCLK0的信息吗?
提前感谢、
Frank
您好、Frank、
您将需要创建一个节点、设置引脚复用、并将编解码器的时钟设置为使用 audio_refclk0。 我已经在 j721s2的器件树文件中附加了 audio_refclk1的代码片段。
audio_refclk1的参考节点(k3-j721s2-main.dtsi):
audio_refclk1: clock-controller@42e4 {
compatible = "ti,am62-audio-refclk";
reg = <0x42e4 0x4>;
clocks = <&k3_clks 157 299>;
assigned-clocks = <&k3_clks 157 299>;
assigned-clock-parents = <&k3_clks 157 328>;
#clock-cells = <0>;
};
audio_refclk1的参考引脚多路复用(k3-j721s2-common-proc-board.dts):
audio_ext_refclk1_pins_default: audio-ext-refclk1-default-pins {
pinctrl-single,pins = <
J721S2_IOPAD(0x078, PIN_OUTPUT, 1) /* (Y25) MCAN2_RX.AUDIO_EXT_REFCLK1 */
>;
};
audio_refclk1的参考编解码器(k3-j721s2-common-proc-board.dts):
&k3_clks {
/* Confiure AUDIO_EXT_REFCLK1 pin as output */
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&audio_ext_refclk1_pins_default>;
};
&main_i2c3 {
...
pcm3168a_1: audio-codec@44 {
compatible = "ti,pcm3168a";
reg = <0x44>;
#sound-dai-cells = <1>;
reset-gpios = <&exp3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
/* C_AUDIO_REFCLK1 -> MCAN2_RX (Y25) */
clocks = <&audio_refclk1>;
clock-names = "scki";
VDD1-supply = <&vsys_3v3>;
VDD2-supply = <&vsys_3v3>;
VCCAD1-supply = <&vsys_5v0>;
VCCAD2-supply = <&vsys_5v0>;
VCCDA1-supply = <&vsys_5v0>;
VCCDA2-supply = <&vsys_5v0>;
};
};
节点中的时钟标识符(分配的时钟和分配的时钟父节点)可以在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/j721s2/clocks.html
此致!
Jared