This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:AM5748

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484425/am5748-am5748

器件型号:AM5748

工具与软件:

大家好、我们在我们的一个安全通信项目中使用了 AM5748。 这需要1Gbps 的以太网数据速率。 但我们无法获得1Gbps。 我们能够以500Mbps 至700Mbps 的速率进行通信。

您可以告诉我、AM5748 EVB 带有 KSZ9031RN 的"AM574x 工业开发套件"是否已针对1Gbps 的最大数据速率进行测试。

当我们收到客户交付并遇到以太网数据速率问题时、我们希望通过团队电话进行讨论。

请让我知道我们何时可以让团队通话。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumathi:

    我不在办公室、直至2013年3月。 我会让您与另一位工程师联系。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumathi:

    1Gbps 是线路速率、通常由于操作系统/调度/网络堆栈开销、运行带宽测试时的实际以太网数据速率将远低于此速率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的答复。

    那么、AM5748 EVB 中测试的实际数据速率是多少? 此信息是必需的、因为我们有客户交付、并且我们需要满足以太网的1Gbps 数据速率要求。 如果 AM5748不满足1Gbps 要求、请告知我们也可以使用大型软件包的处理器。 请尽快回复。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="363067" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484425/am5748-am5748/5703644 #5703644"]AM5748 EVB? [报价]

    EVB? 或 EVM?  

    [报价 userid="363067" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484425/am5748-am5748/5703644 #5703644"]那么在 AM5748 EVB 中测试的实际数据速率是多少? [报价]

    数据速率受软件栈和前面提到的因素影响。 这在 Linux 还是 RTOS 上?  

    由于我们已向客户交付产品且我们要求满足以太网的1Gbps 数据速率要求、因此需要提供此信息。

    我们确信可以在器件上实现1Gbps 线路速率。 但是、无法实现运行此协议的软件和网络栈。 在新型 TI SoC 上也是如此。

    [报价 userid="363067" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484425/am5748-am5748/5703644 #5703644"]如果 AM5748不符合1Gbps 速率要求、请告诉我们也可以将哪款处理器用于巨型数据包。

    一般而言、任何 TI SoC 都不支持巨型数据包。 在最新的 TDA4系列器件中、支持的最大数据包大小为2024字节。

     谢谢。