请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P 工具与软件:
你好
我想了解一下使用 AM62P 设计电路板的要求和学习可能性。
以前从未进行 DDR4布线。 最佳起点是什么?
此外、使用 KiCad 等工具设计这样的电路板是否可行、或者采用 Altium A 等设计工具是否必需?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、BM、
感谢您的提问。
以下常见问题解答可能会有所帮助。
Unknown 说:此外、是否可以使用诸如 KiCad 之类的工具来设计这样的电路板、还是使用诸如 Altium A must 之类的设计工具?
我建议使用一些支持仿真和 SI 分析的标准工具。
如果可行、我们尚未使用您提到的工具进行评论。
此致、
Sreenivasa