This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:边缘 AI 模型分析器-如何查询在云 EVM 上运行的 SDK 版本

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483354/am62a7-q1-edge-ai-model-analyzer---how-can-i-query-which-sdk-version-runs-on-the-cloud-evm

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的香槟:

如何使用 Edge AI 模型分析器查询在云 EVM 上运行的 SDK 版本? 在笔记本电脑中是否可以使用命令返回 SDK 版本?

此致、零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题提请边缘 AI 专家注意、以便进一步分析。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型分析器采用的是 SDK 9.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Martin、

    但我很想知道如何在我使用模型分析器时查询这些信息。 那么有没有一种方法,除了在 E2E 上询问我正在使用的 SDK 的实际版本是什么...

    谢谢、1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们可以在 Linux 终端中查询 EDGEAI_SDK_VERSION 环境变量、快速查看哪个 SDK 版本处于活动状态。 我不确定用户是否可以通过模型分析器访问 EVM 终端。  

    、这在哪里都可以访问? 我认为 EVM 有一定的保护、否则、一旦您在 EVM 上打开终端会话、它们通常是根级访问。 据我所知、可通过模型分析器访问的终端是服务器计算机(可以从 Jupyter 文件浏览器打开)

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese 和 Martin:

    我尝试了 Model Analyzer Jupyter 笔记本上的 EDGEAI_SDK_VERSION 环境变量。 不管用。 如果无法通过模型分析器查询 SDK 版本、我会考虑将其用于增强请求。

    此致、零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、这应该是工具中的一项功能。 、我们可以继续讨论离线实施。 我要将它标记为已关闭。

    BR、
    Reese