主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、SK-AM64B
工具与软件:
您好、TI 社区:
在 AM64x-EVM 评估板上、IO 扩展器连接到 LDO、LDO 的输出驱动 VPP。
在我们的定制设计中、GPIO 通过10k 下拉电阻器直接连接到 VPP。 此方法是否存在任何相关风险?
此致、
Raimar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Raimar
感谢您的提问。
建议使用可提供由 GPIO 控制的400 mA 最大电流(请参阅 SOC 数据表)且具有1.8V 输出的 LDO 对电子保险丝进行编程。
如果您可以分享原理图进行审阅、会有所帮助。
如果我假设 SoC 的 GPIO 连接到 VPP、请验证连接的电压电平、还建议尽早断开 VPP 的输入。
在不使用时可以将 VPP 引脚保持开路或通过10K 下拉电阻进行拉取。
此致、
Sreenivasa
您好 Raimar
感谢您的宝贵意见。 我们已决定着手进行重新设计、并将更严格遵循建议的原理图、尤其是关于 LDO 的原理图。[/QUOT]原理图设计完成后、我建议使用以下配套资料对原理图进行自我审查。
自评完成后、您可以通过您正在工作的 TI 现场团队请求 TI 支持快速审查、如果您完成了自评、这是可选的。
查看和设计定制电路板的推荐参考资料
AM64x
细节和指导
www.ti.com/.../sprsp56
AM64x Sitara 处理器数据表(修订版 G)
《硬件设计指南》
www.ti.com/.../sprad67
DDR 电路板设计和布局布线指南
www.ti.com/.../spracu1
DDR 电路板设计和布局布线指南
www.ti.com/.../sprad06
AM64x 的原理图设计和审阅检查清单
www.ti.com/.../spracu5
PRU-ICSSG
www.ti.com/.../sprac90g.pdf
AM64x 原理图自审
e2e.ti.com/.../faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---custom-board-schematics-self-review
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am62a-design-recommendations-commonly-observed-errors-during-custom-board-hardware-design-sk-schematics-updates-for-design-update-note
e2e.ti.com/.../faq-am625-am625-am623-am62a-am62p-am62d-q1-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---list-of-errors-observed-during-customer-schematics-review
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am62a-am62p-am62d-q1-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---queries-related-to-soc pin-data-sheet-pin-attributes常见问题解答
e2e.ti.com/.../faq-custom-board-hardware-design---master-complete-list-of-faqs-for-all-sitara-processor-am62x-am64x-am243x-am335x-families
e2e.ti.com/.../faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design---faqs-related-to-processor-collaterals-functioning-peripherals-interface-and-evm-starter-kit
e2e.ti.com/.../faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-tmds64evm-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am64b-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am62x-am64x-custom-board-hardware-design-how-to-handle-used-unused-pins-peripherals-e-g-gpios-serdes-usb-csi-mmc-emmc-sd-card-csi-oldi-dsiTI.com 列表上 SK/EVM 的可下载设计文件
TMDS64EVM 设计包文件夹和文件列表
www.ti.com/.../sprt782
SK-AM64B 设计包文件夹和文件列表
https://www.ti.com/lit/pdf/sprt783此致、
Sreenivasa