This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:RT-Linux 和放大器;商业使用许可

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485453/am6442-rt-linux-licensing-for-commercial-use

器件型号:AM6442

工具与软件:


您好!

我们正在研究一个使用 AM6442处理器的项目、并计划将实时 Linux (RT Linux)用于我们的商业产品。 我们对 AM64C2的实时功能及其在商业产品中的使用有一些疑问。


AM6442处理器是否支持 PREEMT-RT 等实时 Linux 框架?
2.能否详细介绍在商业产品中使用 AM6442处理器的 OEM 许可要求?
是否需要任何特定配置或设置来在 AM6442上使用抢占 RT 启用实时功能?
4. TI 是否在 AM6442的 Processor SDK 中为实时 Linux 提供官方支持?
5. AM6442是否与用于调试实时 Linux 应用的 TI Code Composer Studio (CCS)兼容、可以使用哪些调试功能?
6.您能否为 AM6442处理器提供任何实时 Linux 示例或参考设计?
7. AM6442上是否有可用于实时任务的硬件加速器?
8. TI 提供哪些性能评测工具来监测 AM6442上的实时性能?
9. TI 是为 AM6442上的实时 Linux 提供商业支持、还是仅通过开源社区提供?
10. TI 能否协助进行自定义配置或咨询服务、以帮助将实时 Linux 集成到基于 AM6442的产品中?

感谢您的支持和指导、帮助我们在商业产品中采用 AM6442处理器的实时 Linux。

谢谢、此致  

Aravindh S.