This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR 存储器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482066/am3352-ddr-memory

器件型号:AM3352

工具与软件:

连接 AM3352BZCZ100必须使用的 DDR 存储器 。 如果不是强制性的、那么我们是否应该将所有数据和地址引脚接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、DDR 不是必需的。  DDR 电源轨仍需要连接到其各自的电源、但唯一需要的连接是使用1k 电阻器上拉 DQS、使用 1K 电阻下拉 DQSn。  所有其他信号都应保持未连接状态。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的答复。

    为什么在我们不使用 DDR 时需要为 DDR 电源轨上电。 如果是强制性的、请建议在 AM335x 系列中的任何不强制为 DDR 电源轨供电的器件上电。

    谢谢。此致、

    Gokul Raj B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、经过进一步调查、我发现电源轨不正确。  请遵循此主题的指导:  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/278135/am335x-ddr-i-f-unused-case-treatment

    此致、

    James